结果:找到"STM32 STM32F103C8T6 烧录 不执行",相关内容387条
  • STM32F103C8T6的最小系统板,能烧录但是程序不能运行急急急,求大佬看看
  • 毕业设计自己画的板子,要答辩了真的很急。看了芯片焊接引脚似乎没有短路的,通过CH340USB转串口烧录程序,手动配置BOOT0为1,然后复位,烧录成功。但是之后没有一点反应!!!!!!!急死我了,程序在调试板上实验过没有问题,之后我写了一个PC13闪烁,调试板没有问题,我画的板子就是没有反应,而且特意去Protues画了个仿真,去掉外设,PC13灯闪烁没有问题,但是我看到晶振两端没有电压。我不知道是我电路图哪里画的不妥还是电路焊接出问题?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 STM32F103C8T6 发帖人:Neblue 发帖时间:2024-03-27 15:55:00
  • 核级及民用级现场总线仪表及执行机构设备开发求合作
  • 公司为现场总线技术开发及生产的专业厂家,现与国广核集团达成初步合作意向,准备在公司的冗余现场总线基础上开发核级及民用级现场总线仪表及执行机构设备,有能力的老师请留言,谢谢开发要求及现场总线介绍:现场总线介绍.zip现场总线开发板介绍.zipCNWXKFB_GD32F305RC.zip
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 仪表 机构 变频器 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-28 11:45:00
  • 单片机烧录
  • 各位大佬,51单片机烧录不进程序,下载模块插上电脑就显示usb口有电涌
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 发帖人:特朗普001 发帖时间:2022-10-24 14:33:00
  • 【立创EDA开源推荐】008期|基于航顺HK32F030R8串行Flash烧录器
  • 工程名称:串行Flash烧录器工程作者:micespring工程主页链接:https://oshwhub.com/micespring/hk32_serialflashprogrammer开源协议:GPL3.0简介基于航顺HK32F030R8制作的的低成本串行Flash烧录器,可以用来烧录常见的8脚SOP-208封装的串行Flash,也可对Flash进行功能测试。采用核心板+扩展板分离式设计,一方面方便后续更换治具来适配不同封装的FLASH,另一方面也可以把核心板单独作为一个开发板使用。特性核心板+扩展板设计,方便灵活。核心板资源USB转UART电路,TYPE-C物理接口USB接口供电带有5...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 立创EDA 开源推荐 HK32 Flash 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2021-05-08 11:26:00
  • 优惠价格出10K数量、可替换STM32F103C8T6的GD32F103C8T6芯片
  • 现在到处缺货,希望这个帖子能帮助到有需要用得该芯片的人,也多谢立创社区不要删帖可替换STM32F103C8T6的GD32F103C8T6芯片,10K数量,未税参考价格:50左右。另外,还有3000片GD32F303CCT6。未税参考价格:28左右。以上仅供参考,全新原装货。有量可谈。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: GD32F103C8T6 STM32F103C8T6 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2021-04-28 17:02:00
  • 嘉里创smt库存订stm32f103c8t6替代芯片。为啥回我没货,说要等年后?我找到代理问都有现...
  • 目前smt只有stm32f103c8t6。价格高达37一片。之前还有家BLM的替代芯片,被我用完了。现在又找到一家便宜的替代芯片,付款订货,回我原厂没货?这怎么可能?原厂怎么可能没有货?我问代理商都是有现货的。请问,你是要逼我们用你的高价芯片么?很奇怪,除了stm32其他家的芯片库存都是0。为啥不多采购一些?
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: stm32f103c8t6 替代 发帖人:秘银强弩 发帖时间:2021-02-05 13:56:00
  • 带显示加热不燃烧电子烟PCBA方案
  • 加热不燃烧电子烟,无明火,少量焦油,少量尼古丁,无二手烟危害,相对于传统香烟而言其有害成分降低90%以上.深圳电子烟方案公司优势供应低成本、高性价比低温不燃烧电子烟PCBA整体解决方案.TEL:13580741381QQ:1196393673(刘小姐)→按键调节加热温度(240-300,可定制)→led状态指示→可选oled显示,OLED屏可显示电量状态、模式状态(H/L,高温输出和低温输出)、加热时间。→开机震动提醒→自带90s清洁功能→开路、短路保护→低电压保护→充电指示→充电带载抽烟优势供应带显示加热不燃烧电子烟PCBA方案,支持全方位深度方案定制,可根据客户需求来定制与开发个性化干烧...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 加热电子烟PCBA 发帖人:szcxwkj17 发帖时间:2018-09-11 09:46:00
  • STM32/GD32及其他兼容型号的48pin、64pin、100pin烧录测试板,最小系统板
  • 设计这几款板子的初衷:由于经常给一些客户做方案,方案验证的时候,外设及MCU选型时常更换;采购开发板成本又高,也用不了几次,合适的板子也难寻,比较浪费;更换MCU型号或MCU坏掉后更换,动电烙铁又比较费时,且身边同事焊接动手能力参差不齐;。。。。。。于是在立创顺便做了这几种带测试座的最小系统板。引脚都引出了,走线也优化了。供电、烧录接口(JTAG、SWD)都有。还有少量的板子,有需要的朋友欢迎联系我。淘宝店铺是刚开的,主要是用于交流平台,也没想过在上面搞多大动静。交流链接:https://shop175145382.taobao.com板子的参数:额定输入电压为+5.0V,支持仿真器/烧录器...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 方案验证板 最小系统 发帖人:ViterChang 发帖时间:2018-03-24 15:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: